A Trelleborg Recebe o Prestigiado Prêmio Medalha de Ouro de Inovação da SIMA/ Paris

A Trelleborg Recebe o Prestigiado Prêmio Medalha de Ouro de Inovação da SIMA/ Paris

Na quina feira, 24 de novembro, a Trelleborg foi premiada com a Medalha de Ouro de Inovação da SIMA 2017 pelo recém-lançado Sistema de Pressão Variada -  VIPTM, em Paris. Desenvolvido em parceria com o grande fabricante de tratores AGCO FENDT, o VIPTM é um sistema inteligente e autônomo, para o conjunto de pneu e roda, capaz de auto ajustar a pressão dos pneus das colheitadeiras de acordo com a sua carga durante o trabalho. Com isso, é capaz de otimizar a área de contato do pneu reduzindo a compactação do solo. 

Realizado na Pré-Conferencia de Imprensa da SIMA 2017 em Paris, o renomado Prêmio de Inovação internacional, que foi criado em 1931, homenageia os mais inovadores equipamentos, produtos, técnicas e serviços da indústria agrícola.

O Paolo Pompei, Presidente da divisão de Pneus Agrícolas e Florestais da Trelleborg, que recebeu o cobiçado prêmio. De acordo com o executivo da Trelleborg: “Receber o Prêmio de Medalha de Ouro de Inovação da SIMA é uma grande honra para nós. É com grande orgulho que a indústria agrícola reconhece o compromisso da Trelleborg que continuamente desenvolve soluções inovadoras”

Piero Mancinelli, Diretor de P&D da divisão de Pneus Agrícolas e Florestais da Trelleborg comentou: “As tecnologias da agricultura de precisão estão hoje em uso em mais de 5% da área cultivada, projetada para alcançar 20% na próxima década. Desta forma, máquinas sem motoristas e robôs conectados com a Internet (IoT) estão se tornando uma realidade na agricultura moderna, ajudando os agricultores a produzir mais, com menos.

“A Trelleborg, tem procurado determinar a real contribuição do pneu agrícola na agricultura de precisão. Para isso, investe tempo e recursos significativos que aumentam ainda mais o potencial dessas tecnologias inovadoras. O Sistema VIPTM faz exatamente isso. Trata-se de um sistema de pressão variável inteligente, auto ajustável, capaz de adotar e determinar a pressão certa no momento certo e no lugar certo, alinhada ao que sugere a filosofia da agricultura de precisão. "

O Sistema VIPTM consiste em um conjunto de sensores que medem vários parâmetros que incluem a carga, a pressão, a temperatura juntamente com um processador central eletrônico que controla um compressor e uma válvula para ajustar a pressão. O Sistema VIPTM é integrado diretamente na roda do pneu.

Evitando o controle manual da pressão do pneu faz com que exista uma redução da compactação do solo de 10% ou mais. O produtor rural que utilizar essa tecnologia poderá ter um aumento de 5% na produtividade da sua colheita em sacas por hectare, por exemplo. Isto pode ser alcançado através da completa conectividade com a rede da fazenda e o computador assim como a interface do Aplicativo VIP e a frota de máquinas. Estamos sistematicamente testando o Sistema VIPTM no campo para várias culturas e nas mais exigentes aplicações antes do lançamento oficial na Feira SIMA 2017 que ocorrerá em Paris de 26 de fevereiro a 2 de março de 2017”, conclui Mancinelli.

Faça o download do documento PDF completo do comunicado de imprensa:

"Trelleborg Receives Prestigious SIMA Innovation Award Gold Medal"