Desempenho em águas profundas no Brasil – Controle da Flexão – Submarino – Trelleborg Offshore

soluções de controle de curvatura

A FPSO Petrobras P-58, que opera no campo Baleia Azul, na área do Parque das Baleias, ao norte da Bacia de Campos, no Brasil, está ancorada a uma distância de 48 milhas / 78 km em uma profundidade de 4.593 pés / 1.400 metros e espera-se que dure pelos próximos 25 anos. A produção de petróleo, que começou em março de 2014, vem de 19 poços-satélite conectados individualmente à unidade.

Soluções de última geração como padrão
A Trelleborg ganhou um contrato para fornecer 25 conjuntos de limitadores de ruptura de vértebras de poliuretano (PU) para linhas de fluxo estáticas no desenvolvimento de campo e expansão de produção do campo de petróleo do Parque das Baleias.

A Trelleborg foi premiada com um contrato do fabricante líder de tubos flexíveis, a NOV Flexibles, após a conclusão com êxito de um projeto para fornecer 83 reforços de ruptura de poliuretano para elevadores dinâmicos de 6 e 4 polegadas / 15 e 10 cm nas primeiras fases do projeto.

Todas as soluções foram testadas de acordo com as normas NORSOK, DNV e padrões específicos do cliente.
Desempenho comprovado do polímero
Usar limitadores de poliuretano traz uma série de benefícios significativos quando comparados com o aço. A instalação e manutenção do conjunto é menos demorada e mais econômica, com custo de vida útil significativamente menor, pois o plástico não corrói ou precisa ser protegido usando chapas, tinta e ânodos. Ele também tem um peso muito reduzido, deixando-o com neutralidade flutuante na água. Isso significa que há consideravelmente menos estresse aplicado à linha de fluxo e às partes adjacentes da estrutura submarina durante a instalação e o serviço.

Para evitar que as tubulações se sobreponham na interface entre estruturas flexíveis e rígidas, os Limitadores de Curvatura são frequentemente instalados. Os limitadores de curvatura da Trelleborg são constituídos por uma série de elementos de bloqueio que reagem quando submetidos a uma carga externa, travando-se em conjunto para formar um raio curvo suave. Este raio é escolhido para ser igual ou maior do que o raio de curvatura mínimo do tubo ao qual é aplicado. Uma vez que os elementos são bloqueados juntos, o momento de curvatura presente é transferido para os elementos e de volta através de uma estrutura de interface de aço especialmente concebida para a conexão rígida adjacente, protegendo, assim, o tubo de cargas potencialmente prejudiciais.

“Garantir este contrato é outra conquista importante em uma região de crescimento importante para a Trelleborg. Além de abrir recentemente uma nova fábrica no coração da comunidade brasileira de gás e petróleo, Macaé, os limitadores de aço têm sido o status quo para projetos de elevadores no Brasil offshore há muitos anos e ter a nossa tecnologia comprovada de poliuretano adotada para um grande contrato na área é muito encorajador.”
Richard Beesley, Diretor de Negócios da Trelleborg Offshore no Brasil
Subaquático - Controle de Ruptura
Experiência global, presença local 
Nos últimos anos, a Trelleborg priorizou a expansão da sua cobertura de mercado em países selecionados fora da Europa Ocidental e da América do Norte, como o Brasil. Os principais condutores incluem a proximidade com clientes em segmentos de expansão e rentabilidade, seguindo-os em seus processos de globalização e desenvolvendo relações com clientes locais.

Aberta oficialmente em setembro de 2012, a fábrica da Trelleborg no Brasil está localizada na cidade costeira de Macaé, a aproximadamente 180 quilômetros ao norte do Rio de Janeiro. Desenvolve, fabrica e fornece o portfólio completo de produtos offshore da Trelleborg, incluindo uma vasta gama de soluções baseadas em polímeros de alto desempenho para a exploração offshore de petróleo e gás submarino e de superfície marítima, como fita isoladora e produtos de flutuabilidade. Para dar suporte aos clientes offshore em sua busca para alcançar maiores profundidades submarinas, a fábrica de 7.000 metros quadrados / 75.347 pés quadrados possui um dos maiores navios de teste de pressão hidrostática do mundo.
“Receber uma licença de LMO é um passo importante para a Trelleborg, que completa o arranque da fábrica da Trelleborg para produtos offshore e nos permite iniciar a produção local.”
Richard Beesley, Diretor de Negócios da Trelleborg Offshore no Brasil