L´Impegno Ambientale
I pneumatici Trelleborg ad uso agricolo e forestale sono generalmente progettati con una larghezza più ampia al fine di proteggere dal compattamento i terreni maggiormente sensibili.
Nel forestale la spalla arrotondata del pneumatico minimizza l'impatto al suolo, anche su terreni irregolari. La policy di Trelleborg per la salute e la sicurezza ambientale viene applicata in tutte le produzioni di pneumatici e cerchi.
Trelleborg Wheel Systems a Tivoli, Italia, è certificata secondo le normative ISO 9001 ed ISO 14001. La sede si trova vicino ad un'area molto importante da un punto di vista storico, architettonico e residenziale. L' impatto ambientale della produzione della fabbrica è certamente un argomento delicato. A riguardo, tuttavia, sono stati fatti e continueranno in futuro investimenti considerevoli, al fine di conformarsi al regolamento restrittivo vigente.
Quanto sopra ha significato una serie di iniziative che hanno ridotto in modo considerevole la generazione di rifiuti e di sprechi.
Nel corso degli ultimi tre anni, c'è stata una riduzione nella produzione globale di rifiuti pari al 28%, la maggior parte dei quali vanno in centri di reciclaggio. Lo stivaggio interno ora è pari a 10-12 m³ al giorno, di molto inferiore al limite regolatore (20 m³). Negli ultimi tre anni inoltre c'è stato anche un significativo decremento nel consumo di elettricità (-10 percent) e di vapore (-15 percent) per ogni chilo di pneumatico prodotto.
La fonte di energia della fabbrica è stata convertita da olio combustibile a gas metano.
Un altro progetto creerà un centro di co-generazione per la produzione di vapore ed elettricità mediante l'utilizzo di turbine a gas.
Un ambizioso progetto di riciclaggio dell'acqua è in fase di sperimentazione. Questo implica la costruzione ed installazione di tre circuiti chiusi che ridurranno il consumo globalmente dell' 80 percento.
Internamente allo stabilimento e per la sicurezza degli impiegati sono stati sviluppati anche nuovi sistemi di condizionamento d'aria ed insonorizzazione con rilevamenti e monitoraggi annui dei parametri ambientali della fabbrica.