Trelleborg, récompensé par une Médaille d’Or, aux prestigieux SIMA Innovation Awards

Trelleborg, récompensé par une Médaille d’Or, aux prestigieux SIMA Innovation Awards

Jeudi 24 Novembre, Trelleborg a reçu une Médaille d’Or lors des SIMA Innovation Awards pour son système  ‘Variable Inflation Pressure’ - VIPTM - dont le lancement se fera prochainement. Développé en partenariat avec le constructeur de tracteur AGCO FENDT, le système VIPTM est une roue complète intelligente et autonome, capable d’ajuster d’elle-même la pression du pneumatique d’une moissonneuse batteuses en fonction de la charge réelle en récolte, adaptant l’empreinte pour qu’elle soit optimale et réduise le tassement du sol.

Concours internationalement reconnu, les SIMA Innovation Awards récompensent depuis 1931 les matériels, produits, techniques et services agricoles les plus innovants présentés par les exposants du salon.

Paolo Pompei, Président de Trelleborg ‘Agricultural and Forestry Tires’, déclare, après avoir reçu lors de la cérémonie, le prix convoité : « Recevoir une Médaille d’Or à l’occasion des ‘SIMA Innovation Awards’ est pour nous, un immense honneur. Nous sommes très fiers que l’industrie agricole reconnaisse l’engagement de longue date de Trelleborg dans le développement de solutions innovantes . »

Piero Mancinelli, Directeur R&D de Trelleborg Wheel Systems ‘Agricultural and Forestry Tires’, ajoute : « Les technologies d’agriculture de précision sont aujourd’hui utilisées sur environ 5% des terres cultivées ce qui devrait s’étendre à 20% au cours de la prochaine décennie. Par conséquent, les machines autonomes et les robots connectés à ‘l’Internet des objets’ (IoT) deviennent rapidement une réalité dans l'agriculture moderne, aidant les agriculteurs à produire plus, avec moins. 

Chez Trelleborg, nous avons cherché à établir le rôle du pneumatique agricole dans l'agriculture de précision et le ‘IoT’, et nous avons investi beaucoup de temps et de ressources pour améliorer davantage le potentiel de ces technologies innovantes. Le système VIPTM entre dans cette logique. Il s’agit d’un système intelligent, autonome, capable de déterminer et d’adapter la bonne pression de gonflage au bon moment et au bon endroit, tel que le suggère la philosophie de l’agriculture de précision. »

Le VIPTM est composé d’un ensemble de capteurs mesurant différents paramètres tels que la charge, la pression, la température et d’un dispositif électronique commandant un compresseur ainsi que d’une valve pour adapter la pression. Le système est directement intégré à la jante du pneumatique.
« En déterminant et adoptant la pression de gonflage la plus juste sans intervention manuelle, les exploitants agricoles peuvent réduire le tassement des sols de plus de 10%, et augmenter leurs rendement de 5%. Ceci peut être réalisé tout en permettant une connectivité complète avec le réseau de la ferme, l’unité centrale ainsi que l'interface de l'appli VIP et la flotte de machines. Nous continuons à tester le système VIPTM

sur le terrain pour différents types de récoltes, et applications les plus exigeantes, avant son lancement officiel à l’occasion du SIMA 2017, stand 7 C 60, du 26 février au 2 mars 2017 à Paris », conclut Piero Mancinelli. 

Téléchargez le document PDF complet du communiqué de presse :

"Trelleborg, récompensé par une Médaille d’Or, aux prestigieux SIMA Innovation Awards"