Eta Oillic, entrepreneur dans le Morbihan

Eta Oillic, entrepreneur dans le Morbihan

Le Golfe du Morbihan, près de Sarzeau, est une zone très touristique, « ce qui complique nos déplacements à la belle saison », tempère Bernard Oillic, un entrepreneur bien connu sur le secteur et désormais « retraité actif ». Ses deux fils, Florian et Samuel, ainsi que leur mère, Marie-Hélène, animent une quinzaine de salariés permanents. Si quatre d'entre eux sont affectés quasiment exclusivement à des chantiers de terrassement ou d'assainissement, les travaux agricoles prédominent.

La clientèle, des éleveurs bovins et porcins principalement regroupés en sociétés, se concentre sur le suivi des animaux. De ce fait, elle a tendance à déléguer à une ETA une multitude de travaux. « Nous pouvons répondre efficacement à presque toute demande. Notre débit de chantier à l'épandage de fumier est imbattable ; en 2 mn chrono, soit 5 godets d'agro-chargeuse, nous remplissons un épandeur de 20 m3. Nous épandons désormais 40 000 tonnes de fumier par an ». explique Samuel Oillic. L'épandage est une activité qui devrait se maintenir avec l'essor de la méthanisation et des volumes de digestats qui en découlent.

L'entreprise Oillic s'est développée aussi géographiquement avec deux acquisitions, chacune à une heure de route de Theix. « C'est bien sûr positif pour l'entreprise et la rentabilité du matériel, mais les déplacements routiers et la vitesse soumettent les pneumatiques à rude épreuve », convient Florian Oillic. « Les pneumatiques ont bien évolué », reprend son frère Samuel, « et chaque chauffeur suit bien ses pressions de gonflage. J'estime que le prix d'un manomètre est vite amorti.»

Quatre-vingt pour cent des tracteurs du parc de cette ETA morbihannaise sont équipés de pneumatiques Trelleborg. « Ce n'est pas un hasard », enchaîne Bernard Oillic, « leur rendement horaire est supérieur aux autres, selon nous.» Une des récentes acquisitions de l'entreprise, un tracteur New Holland T7.250, est équipé de pneumatiques TM1060 Trelleborg de dimension VF 710/60R42 à l'arrière et VF 600/60R30 à l'avant. Florian Oillic a remarqué que les doubles crampons ProgressiveTractionTM procurent sur route un confort appréciable sur les longs déplacements.

Téléchargement du PDF