L'Information Relative
Contact






Stockage

CAS GENERALmanchons compensateurs

Pour la plupart des produits fabriqués en caoutchouc vulcanisé, le stockage pendant une certaine durée induit inévitablement des modifications dans les propriétés physiques des produits stockés.

Par conséquent, ces produits peuvent ne pas posséder leurs performances nomilaes s'is sont stockés pendant une longue durée avant leur installation (par exemple, un durcissement du caoutchouc, l'apparition de craquelures ou d'autres dégradations de surface).

Ces modifications peuvent être la conséquence d'un ou plusieurs facteurs, à savoir l'action de l'oxygène, de l'ozone, de la lumière, de la chaleur et de l'humideté.

Les conséquences défavorables de ces différents facteurs peuvent être minimisées par un choix correct des conditions de stockage.

MESURES DE PREVENTION

Conditions requisés pour la zone de stockage

Fraîche: température idéale 10ºC. Elle ne doit pas descendre au dessous de 0ºC et ne pas excéder 30ºC. Néanmois, si la température devait descendre au dessous de 0ºC, simplement laisser le temps au manchon de se réchauffer lentement avant de le manipuler afin d'éviter tout risque de l'endommager.

Relativement sèche: Maintenir une humidité relative comprise entre 45 et 70% car une hygrométrie trop faible ou trop élevée sont nuisibles pour le manchon. Des écarts temporaires sont cependant acceptables. Pur les contre brides (ou les autre parties métalliques) une hygrométrie trop faible ou trop éllevée sont également nuisibles et dans ce cas, ces pièces doivent être protégées. Légère aération: la ventilation doit être aussi faible que possible, en évitant les courants d'air.

Chauffage
Les poêles, radiateurs et conduites de vapeur doivent être isolés. En cas d'impossibilité, les manchons doivent être éloignés de ces sources de chaleur.

Eclairage
Pendant le stockage, les manchons ne doivent pas être exposés sous des projecteurs ou toutes autres sources de lumière riches en rayons ultraviolets.

Propreté
Il est recommandé de nettoyer la zone de stockage complètement avant d'y entreposer les manchons compensateurs. Les huiles, la graisse et les produits chimiques ne doivent pas être stokés dans la même pièce ou doivent être au minimum tenus séparés des manchons compensateurs.

NOS MANCHONS COMPENSATEURS

Précautions de stockage

  • Pour éviter de détériorer nos manchons compensateurs, nous recommandons de les stocker loing des sources d'ozone.
  • Il est recommandé de les stocker de telle manière qu'ils ne soient pas en contact avec le sol.
  • Nos manchons compensateurs doivent être sockés à plat sur une surface plane pour éviter toute déformation.
  • Eviter le contact avec tout objet tranchant. Dans les conditions optimales ci dessus, les manchons compensateurs peuvent être sockés pendant une durée maximum de deux ans après la date de fabrication. Les manchons compensateurs livrés emballés peuvent être stockés à pla dans leur emballage d'origine dans un magasin pour la même période de deux ans.


Quand un sockage plus long est prévu, il est primordial de protéger les parties en caoutchouc du manchon compensateur avec deux couches croisées de peinture spéciale CSM (a base d'hypalon), en usine. Les pièces de rechange ayant recu ce traitement peuvent être stockées pour une durée maximum de 5 ans dans les conditions décrites ci-dessus. (Les deux premières années, elles peuvent être stockées dans leur emballage comme pour les manchons compensateurs non traités)

Nota: Les parties métalliques telles que les tirants stabilisateurs et la boulonnerie de fixation doivent être stockées dans leur emballage d'origine. Dans la mesure du possible, leur donner les conditions normales de stockage appropriées aux pièces métalliques, applicables sur la zone de stockage.

Pour le stockage chantier, pendant la construction, lorsque les conditions idéales ne sont pas réunies

Ces type de stockage qui ne doit pas durer plues de quelques mois, doit satisfaire aux exigences suivantes:

  • Disposer le manchon compensateur à plat sur une surface pleine recouverte de bois et le recouvrir avec une fuille de protection en tissu ou en film plastique.
  • Stocker dans un endroit sec (protégé de la pluie, des écoulements d'eau et des éclaboussures).
  • Couvrir le manchon compensateur pour le protéger de l'eau et de la lumière du soleil, (tissu ou plastique de couleur claire si la zone de stockage est au soleil).
  • Assurer une ventilation naturelle (mais éviter les courants d'air).
  • Pendre toutes les précautions sécessaires pour éviter le contact, même accidentel, avec des produits chimiques, des huiles, de la graisse, etc.
  • Stocker loin des sources de chaleur et d'ozone.
  • Protéger du vandalisme.
  • Il n'y a pas de restrictions concernant la température ambiante pourvu qu'elle reste supérieure à 0ºC.
  • Dans la mesure du possible, stocker à l'ombre d'un bâtiment.
  • Placer le manchon compensateur (ou son contenant) de manière à ce que le marquage soit visible sans avoir à déplacer d'autres objets.


Dossiers Stockage [pdf, 80 kb]

  

Mis à jour 2010-08-20 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message