Es más difícil estimar la vida de un neumático de agricultura que uno de turismo o de camión. Los dos últimos tienen prácticamente un 100% de uso en carretera, por lo que su duración se expresa en kilómetros recorridos. En agricultura, la esperanza de vida de los neumáticos así como la de los tractores, se expresa en horas de trabajo. La cuenta comienza desde que se pone en marcha hasta que se para, independientemente de que el uso sea en carretera, en el campo o esté parado pero con el motor en marcha.
Para demostrar esta argumentación aquí se presentan algunos factores importantes que afectan al desgaste:
1-El uso en carretera tiene efectos más importantes si la máquina es de doble tracción. El uso de la doble tracción no está recomendado en carretera pero muchas de las máquinas cambian automáticamente a doble tracción cuando se frena, lo que causa unas tensiones extras en el neumático debidas a la alta velocidad y la transferencia de carga.
2-El uso en el campo para trabajos severos como el arado en surco es clasificado como uso medio en términos puros de desgaste, pero a veces, reduciendo la presión se obtiene un porcentaje satisfactorio de deslizamiento, factor que puede dañar la carcasa así como producir el desgaste prematuro de la misma.
3-El uso en el campo en trabajos ligeros como escarificado, rulado etc. provocan un mínimo desgaste. · El uso del tractor en trabajos estáticos o con poca velocidad prácticamente no producen desgaste.
4-El tipo de trabajo realizado, el tipo de tierra que se esté cultivando, el porcentaje de horas en carretera, el peso y los caballos de potencia del tractor y lo más importante de todo, el correcto mantenimiento del neumático, todos estos factores contribuyen a la vida del neumático, es por todas estas variables que es muy difícil dar una esperanza de vida realmente fiable.
Si usted tiene alguna pregunta para nuestro personal técnico sobre cómo alargar la vida de sus neumáticos o de cómo sacar el máximo rendimiento de ellos, o simplemente tiene curiosidad en el llamado “arte negro” de la selección y uso del neumático, contacte con nosotros en los números que les mostramos y estaremos encantados de ayudarle en la medida de lo que podamos.