Análisis de las aplicaciones

Análisis de las aplicaciones

Acelerar el rendimiento: mejor funcionamiento, más negocio, más sostenibilidad

Aplicaciones de embalajes

En esta sección, colaboradores y empresas de impresión pueden acceder a más información acerca de las aplicaciones de embalajes. El capítulo 1 del conjunto de 3 presentaciones comienza abordando los resultados de un estudio de mercado llevado a cabo por Smithers Pira. El estudio muestra todos los factores y las tendencias clave del mercado internacional de los embalajes, con unas previsiones de crecimiento que obedecen a numerosas causas: los avances técnicos, el coste por embalaje, las iniciativas de sostenibilidad y, quizá más importante, el crecimiento del número de consumidores en Asia Pacífico, América del Sur y Central y Europa del Este. El capítulo 2 y 3 repasa las soluciones de Trelleborg que permiten que las empresas de impresión den impulso a su actividad de los embalajes. Siga el enlace para acceder a las descargas.

Capítulo 1

Capítulo 1/3

El mercado internacional del embalaje alcanzó un valor superior a los 772.000 millones de $ en 2012, es decir, un aumento de 65.000 millones de $ desde 2008.

La recuperación del sector mundial de los embalajes comenzó en 2010, con una tasa de crecimiento anual del 4 %” [fuente: Smithers Pira]

Use el formulario para la descarga, bandera Capítulo 1 Embalajes.
Capítulo 2

Capítulo 2/3

Descubra cómo seleccionar las soluciones de impresión Trelleborg más adecuadas para la impresión de embalajes de entre la amplia variedad de mantillas Vulcan, Rollin o Printec. Cada producto se enumera por características técnicas, como compatibilidad de la tinta, espesor, rugosidad, carga y construcción.
 
Use el formulario para la descarga, bandera Capítulo 2 Embalajes.  
Capítulo 3

Capítulo 3/3

Eche un vistazo al último apartado de la presentación sobre embalajes. Trata sobre las coberturas acuosas y UV y el barnizado soft touch en diferentes tipos de embalajes y muestra cómo elegir entre las soluciones Vulcan, Rollin o Printec de Trelleborg.
 
Use el formulario para la descarga, bandera Capítulo 3 Embalajes.

Aplicaciones Heatset

En esta sección, los socios y las impresoras pueden leer más sobre los requisitos de las aplicaciones heatset de compensación de teclas. Las impresoras globales y nuestros socios pueden descargar las presentaciones técnicas. Los temas tratan más sobre las ineficiencias y los costos innecesarios que pueden surgir al no usar las mantas o placas de revestimiento más efectivas para el entorno de impresión en cuestión.

Capítulo 1

Capítulo 1/3

Trelleborg desarrolla sus mantillas de impresión con vistas a mejorar el rendimiento del producto y dar respuesta a los requisitos técnicos fundamentales de los impresores heatset, que precisan: alimentación de papel neutra, cero hundimiento, liberación de papel, cero apilado (dorso), cero marcas de borde.

Eche un vistazo a las ventajas de nuestras soluciones para reducir el tiempo de inactividad de la maquinaria, reducir la unidad de alimentación de entrada, reducir el riesgo de roturas de papel y, en última instancia, aumentar la productividad.

Use el formulario para la descarga, bandera Capítulo 1 Heatset.

Capítulo 2

Capítulo 2/3

Eche un vistazo a lista de mantillas de impresión Trelleborg para heatset. Este documento muestra la construcción y las características técnicas de las soluciones Vulcan, Rollin y Printec.

Use el formulario para la descarga, bandera Capítulo 2 Heatset. 
Capítulo 3

Capítulo 3/3

Descubra por qué la tecnología Feed-0 resulta tan importante para la gama de alimentación de papel en las máquinas de impresión heatset con malla.

El estudio de caso se ha realizado con la Vulcan Mytho, la elección natural para obtener rendimiento de alimentación neutra.

Use el formulario para la descarga, bandera Capítulo 3 Heatset.

Para descargar

Le invitamos a descargar nuestras presentaciones completas. Utilice este formulario para la descarga o envíenos un correo electrónico a printingsm@trelleborg.com

Formulario de suscripción

*
*
*
*
*
Heatset Capítulo 1
Heatser Capítulo 2
Heatset Capítulo 3
Embalajes Capítulo 1
Embalajes Capítulo 2
Embalajes Capítulo 3
*
*