Información Relacionada
Contacto






Almacenaje


juntas de expansionALMACENAJE EN GENERAL
La mayoría de los productos de caucho sufren alteraciones en sus propiedades físicas si se almacenan durante un cierto periodo de tiempo.

Por lo tanto, estos artículos no conservarán todas sus propiedades si se mantienen almacenados durante un largo periodo de tiempo antes de su instalación (Dureza excesiva, ablandamiento del caucho, o grietas en el exterior son algunos de los ejemplos) Estos cambios pueden ser el resultado de un factor en particular o de una combinación de circunstancias, como por ejemplo los efectos causados por el oxigeno, el ozono, la luz solar, el calor o la humedad.

Los efectos adversos de estos factores pueden reducirse mediante unas condiciones de almacenaje cuidadosas.


MEDIDAS PROTECTORAS

Condiciones del área de almacenaje

Frío: La temperatura optima es 10º C. La temperatura no debe ser menor de 0º C y tampoco debe exceder los +30º C. En caso de que la temperatura se prevea inferior a 0º C, debe tomarse la precaución de incrementar la temperatura del compensador de forma gradual a fin de evitar daños.
Ambiente seco: Es recomendable mantener un nivel de humedad ambiental entre el 45 y 70%, ya que el ambiente excesivamente seco es perjudicial para los compensadores de caucho.
Pequeñas desviaciones durante periodos cortos son sin embargo admisibles.
En cuanto a las partes metálicas (bridas) tanto la excesiva humedad como un ambiente seco en exceso son perjudiciales y por lo tanto, las piezas deben protegerse.
Ventilación: La ventilación debe ser tan suave como sea posible y deben evitarse las corrientes de aire.

Focos de calor
Si es posible, estufas, radiadores y conductos de agua caliente deben estar aislados. Si esto no fuera posible, las juntas de expansión deben almacenarse lo más lejos posible de estos focos de calor.

Luz
Durante su almacenaje, las juntas de expansión no deben exponerse a la luz solar ni a cualquier otro foco luz con radiación ultravioleta.

Limpieza
Es recomendable limpiar el lugar en el que van a almacenarse las juntas de expansión. Aceites, grasas y productos químicos no deben almacenarse en la misma habitación, o y si esto no fuera posible, al menos, deben mantenerse alejados de las juntas de expansión.


NUESTRAS JUNTAS DE EXPANSION
Precauciones de almacenaje
A fin de evitar su deterioro recomendamos que nuestras juntas de expansión se almacenen lejos de focos generadores de ozono.

Es recomendable también, que las juntas de expansión no estén en contacto con el suelo y que se mantengan tumbadas sobre una superficie plana a fin de prevenir deformaciones.

Debe evitarse que entren en contacto con objetos punzantes.
Incluso bajo unas condiciones de almacenado óptimas como son las arriba indicadas, las juntas de expansión de caucho no deben estar almacenadas durante un periodo de tiempo superior a dos años desde su fabricación.

Cuando las juntas de expansión requieran periodos de almacenamiento superiores al máximo indicado, es esencial proteger las partes de caucho de los compensadores, con dos capas de disolución de caucho CSM (de base hypalon)
Las piezas que reciban este tratamiento pueden almacenarse por un periodo de hasta 5 años en las condiciones indicadas (durante los dos primeros años pueden mantenerse en su embalaje original, sin ningún tratamiento especial)


Nota: Las partes metálicas tales como tornillos y tensores deben mantenerse en su embalaje original y tratarse de acuerdo a las condiciones normales de almacenaje de este tipo de materiales.

Almacenaje temporal durante la obra, cuando no existan instalaciones adecuadas al efecto


Este almacenaje no debe prolongarse más de unos pocos meses, y deben cumplirse los siguientes requisitos:
Las juntas de expansión deben apoyarse en una superficie plana, tumbadas, y deben cubrirse con un embalaje protector de madera, tejido o plástico.

  • Deben almacenarse en un lugar seco (protegido de la lluvia y el agua)
  • Deben cubrirse para proteger las piezas del mal tiempo y del sol (con tela de un color claro o plástico si las piezas van a estar expuestas a luz del sol)
  • Ventilar adecuadamente, evitando las corrientes de aire.
  • Deben tomarse las precauciones necesarias para evitar el contacto accidental con productos químicos, aceites, grasas …
  • Almacénense lejos de fuentes de calor y/o ozono
  • Deben protegerse de los daños intencionados.
  • No hay problema en que se almacenen a temperatura ambiente, salvo que esta descienda de los 0ºC
  • Si es posible, manténganse a cubierto, dentro de un edificio.
  • Posiciónense de tal forma que el marcado sea visible.

Descargar ficha con datos técnicos

Ultima actualización 2010-08-20 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje