TLC Plus

Calculadora de carga TLC Plus Dominio total de la productividad agrícola.

Nueva app TLC Plus de Trelleborg
La presión correcta de las llantas comporta una reducción del 20 % en los costos variables de la agricultura. La app TLC Plus es un sistema avanzado de control basado en sensores que mide la diferencia entre el valor ideal y el valor real de presión de las llantas de su tractor.

Kit TLC Plus

La TLC Plus es un sistema avanzado de control basado en sensores que mide la presión de las llantas. La presión correcta de las llantas comporta una reducción de un 20 % en los costos variables de la agricultura y mejora al mismo tiempo la protección de la cosecha y la seguridad de las operaciones. Impulse su productividad agrícola con la TLC Plus. Reduzca el consumo de combustible y aumente la potencia de tracción y el rendimiento de la cosecha.

Nueva TLC Plus. Reduzca sus costos variables en un 20 %


Para obtener el kit TLC Plus, descargue la app TLC y acceda al área e-commerce o póngase en contacto con su distribuidor Trelleborg.

TLC Plus. Su asesor de confianza con solo tocar un botón

Mientras que la TLC calcula la presión correcta para cualquier tipo de aplicación, la TLC Plus controla la presión de las llantas de la flota y recomienda las regulaciones necesarias. A través de la app TLC Plus se accede a los datos del tractor no solo estando cerca del vehículo, sino también en modo remoto desde el despacho.

Descargue la app, regístrese y obtenga el kit TLC Plus.

Configure su flota e instale el kit TLC Plus.

Revise la presión de las llantas.

Regule la presión de las llantas y repita el control.

Produzca más con menos. Con inteligencia


Con la TLC Plus, la productividad agrícola estará siempre bajo control. La nueva TLC Plus de Trelleborg controla la presión de las llantas de sus máquinas para optimizar la productividad, la eficiencia y la seguridad de sus operaciones agrícolas. La TLC Plus le ayuda a proteger su finca.

¡Descargue el folleto ahora mismo!

Load Calculator Plus

La TLC Plus le ayuda a proteger su finca.
Descargas

Publicación de prensa

Trelleborg Introduces the New TLC Plus App at the EIMA Show

The new Trelleborg TLC Plus App is an advanced, sensor-based check-up system, which measures potential tire pressure gaps between the optimum pressure and the actual tire inflation pressure and relays this information via wireless connectivity to the farmer’s mobile device, or their PC. 

Ver video de la TLC Plus

Contacto

¿Le gustaría saber más sobre la aplicación TLC Plus? Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted cuanto antes.

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*