Agritechnica 2017

Agritechnica 2017

Sieben Tage lang wird AgriTechnica zur Bühne für 2.900 Aussteller, die ihren Vorhang zur Zukunft des Pflanzenanbaus lüften.

Besuchen Sie Trelleborg am Stand B04!

Trelleborg kündigt ConnecTire an – das clever konzipierte Rad für mehr Ertrag mit wenige Einsatz. Intelligent.

ConnecTire ist ein sensorgestütztes intelligentes Rad, über das Daten an verschiedene Systeme übermittelt werden können und das das Risiko des Reifenschlupfs auf der Felge verringert.

Trelleborg kündigt PneuTrac an – eine neue Generation von Landwirtschaftsreifen.

Trelleborg kündigt seine jüngste Innovation an – den PneuTrac, eine Lösung, die die Vorteile von landwirtschaftlichen Radialreifen mit einer traktionsstarken Lauffläche verbindet.

Trelleborg kündigt Einführung von YourTire an – Traktorreifen werden einzigartig

Bei der Agritechnica 2017 präsentiert Trelleborg erstmals YourTire, einen neuen Online-Dienst, der Kunden eine Individualisierung ihrer Trelleborg Radialreifen für Traktoren ermöglicht. Mit dem YourTire Online-Konfigurator können Kunden auf Neureifen ihren Namen oder ihr Logo anbringen und so ihrem Maschinenpark mehr Individualität verleihen. 

Trelleborg präsentiert auf der Agritechnica 2017 Reifen für die Landwirtschaft von heute und morgen

Auf der Agritechnica 2017, mit Fokus auf ‚Smart Farming‘, stellt Trelleborg eine Reihe von wegweisenden Innovationen vor, die Landwirte bei der nachhaltigen Produktion unterstützen, frei  nach dem Motto ‚mehr produzieren mit weniger Einsatz‘.

Trelleborg and Valtra combine with YourTire to take personalization further

At Agritechnica 2017, Trelleborg and Valtra will unveil their joint project to offer personalized tires to customers through the addition of Trelleborg’s YourTire service within the Valtra Unlimited Configurator. Customers will be able to personalize their Trelleborg tractor tires when they configure their Valtra tractor, adding their own name or the Valtra logo to the tire sidewall.

VIP Virtual Reality Challenge

Eine der Hauptattraktionen am Trelleborg Stand (B04) ist der Wettbewerb im Virtuellen Raum.
Stellen Sie sich der Herausforderung und setzen Sie mithilfe der Virtual Reality Brille den Trelleborg VIP (Variable Inflation Pressure) in Ihrer Bestzeit zusammen. Den Gewinner erwartet ein neuer Nintendo Switch! Kommen Sie an unserem Stand in Halle 20 vorbei und lassen.
Sie sich diese Chance nicht entgehen!

Landwirtschafts-Simulator 17

Stellen Sie sich den Herausforderungen moderner Agrarwirtschaft mit dem “Landwirtschafts-Simulator 17”, einem Videospiel mit Trelleborg als offiziellem Reifenpartner.

Sehen Sie hier Fotos von der Agritechnica 2017

Mehr Bilder finden Sie auf www.flickr.com/TrelleborgAgri

Kontakt

Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die richtige Lösung für Ihren Betrieb zu finden.

*
*
*
*
*
*
*