WIS - Wear Indicator System

WIS: Verschleißüberwachungsgerät

Die Schläuche, bei denen das Verschleißüberwachungsgerät eingesetzt werden kann, enthalten eine Vielzahl von Kupferlitzen, die in die Seele eingearbeitet sind. Ein elektronischer Sensor und das Anzeigegerät verbindet diese Litzen mit einer spezial entwickelten Dichtung. Der Sensor überwacht, ob Verschleiß bedingt eine der Litzen verletzt wurde. Sollte diese passieren, gibt der elektrische Sensor und das Verschleißgerät ein Signal  an den Bediener - rote LEDs leuchten während des Betriebs auf. Zusätzlich dazu wird ein Alarm zum Computer oder ein anderes Gerät versandt.

Plug & Play
Es ist keine spezielle Konfiguration erforderlich

- Kabellose Installation
- Keine Konfiguration im Netzwerk
- Das WIS Gerät arbeitet sofort nach der Installation

Intelligentes Warnsystem
Zeigt den Verschleiß des Schlauches und den 

- Batterieverbrauch an.
- Visuelle Warnung mittels LED

Kabellos
Zeigt den Verschleiß des Schlauches und den 

- Dieses System arbeitet autonom, unabhängig  und nicht auf Ihrem Netzwerk (WIFI,etc.)

Wie es funktioniert?