Maximale Lebensdauer fur jeden Reifen

Pit Stop Line Reifenschnitt

Maximale Lebensdauer für jeden Reifen

Die Pit Stop Line von Trelleborg ist eine einfache und kosteneffiziente Innovation, mit der sich die laufenden Reifenkosten für Gabelstapler um mehr als 20 Prozent senken lassen.

Trelleborg ist der größte Hersteller weltweit für Vollgummireifen, die üblicherweise bei Gabelstaplern und anderen Anwendungen in der Materialwirtschaft eingesetzt werden. 

Auf den ersten Blick ist Pit Stop Line von Trelleborg Wheel Systems nur ein dünnes orangefarbenes Band, das sich in einem Vollgummireifen verbirgt. Aber für die Gabelstaplerbranche ist mit Pit Stop Line ein neues Zeitalter der Reifenverwaltung angebrochen – maximale Lebensdauer der Reifen, gesteigerte Produktivität, verbesserte Sicherheit und geringere Umweltauswirkungen. 

Pit Stop Line wurde entwickelt, um die Zweifel darüber zu beenden, wann ein Vollgummireifen am besten ersetzt werden sollte, und tut dies so einfach wie möglich: visuell. Die orange Linie erscheint durch Abnutzung auf dem Reifen, sodass der Anwender weiß, die verbleibende Lebensdauer dieses Reifens beträgt noch etwa 80 bis 100 Stunden. Damit kann der Wechsel dieses Reifens so geplant werden, wie es für den Anwender am sinnvollsten ist. Um einen Vollgummireifen an einem Gabelstapler in einer betriebsamen Fabrik oder einem Lager zu wechseln, muss eine wertvolle Maschine für eine bestimmte Zeit außer Dienst gestellt werden. 

Da weltweit Millionen von Gabelstaplern unterwegs sind, hat diese Reifeneigenschaft das Potenzial, dass Besitzer und Anwender von Gabelstaplerflotten diese deutlich sparsamer und effizienter machen können. Das Designteam von Trelleborg hat Tausende alter Vollgummireifen analysiert und kam zu dem Schluss, dass sie durchschnittlich dann ersetzt worden waren, wenn sie noch etwa 25 Prozent Resteinsatzzeit hatten. 

Wenn man einen Reifen über seine gesamte Lebensdauer verwenden kann, wirkt sich dies direkt auf die Kosten aus: Die Maschine fällt für kürzere Zeit aus und die Wartungsintervalle werden länger; gleichzeitig verringern sich die Kosten für Ersatzreifen und Service. Pit Stop Line kann die laufenden Kosten um über 20 Prozent senken.



Weitere Informationen unter: www.trelleborg.com/wheelsystems