Lagerung

Bei den meisten Produkten aus vulkanisiertem Gummi, die über eine bestimmte Zeit hinweg gelagert werden, treten zwangsläufig Veränderungen bei den physikalischen Eigenschaften auf.
Folglich wird die Qualität der Produkte beeinträchtigt, wenn sie vor der Montage längere Zeit gelagert werden. Zu den Qualitätseinbussen gehören Verhärtungen, Weichwerden des Gummis, Risse und andere Oberflächenschäden. Diese Veränderungen entstehen durch einzelne Faktoren, u.a. der Wirkung von Sauerstoff, Ozon, Licht, Wärme und Feuchtigkeit.
Die negativen Auswirkungen dieser Faktoren können durch die sorgfältige Wahl der Lagerungsbedingungen gemindert werden.
Anforderungen an den Lagerort
Kühl
Die optimale Lagertemperatur liegt bei 10ºC. Temperaturen unter=ºC oder über 30ºC sind zu vermeiden. Sollte die Temperatur einmal unter =ºC fallen, muss der Kompensator vor dem Einsatz langsam erwärmt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Relativ trocken
Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40 un 70% liegen. Zu trockene Luft schadet dem Balgkompensator. Kurzzeitige Abweichungen sind jedoch nicht schädlich. Gegenflansche (oder Metallteile) müssen vor zu hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit geschützt werden.
Gemässigte Belüftung
Der Lagerort muss so leicht wie möglich belüftet sein. Zugluft ist zu vemeiden.
Heizung
Öfen, Heizkörper und Dampfrohre sind zu isolieren. Ist dies nicht möglich, müssen die Balgkompensatoren in ausreichendem Abstand von diesen Wärmequellen gelagert werden.
Licht
Balgkompensatoren müssen vor Sonnenlicht und anderen Lichtquellen mit starker UV-Strahlung geschützt gelagert werden.
Sauberkeit
Es empfiehlt sich, den Lagerraum vor den Lagerung von Balgkompensatoren sorgfältig zu reinigen. Öl, Fette und Chemikalien dürfen nicht im gleichen Raum gelagert werden oder müssen zumindest von den Balgkompensatoren getrennt gelagert werden.
Beim Lagern zu beachtende Faktoren Um Beeinträchtigungen der Balgkompensatoren zu vermeiden. Sollten sie nicht in der Nähe von Ozonquellen gelagert werden. Es empfiehlt sich, Balgkompensatoren so zu lagern, dass sie keinen Kontakt mit dem Boden haben. Damit die Balgkompensatoren nicht deformiert werden, müssen sie liegend und auf ebenem Untergrund gelagert werden. Jeglichen Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen vermeiden.Unter der Voraussetzung, dass die oben aufgeführtenLagervoraussetzungen erfüllt sind, können die Balgkompensatoren max. 2 Jahre gerechnet ab. Herstellungsdatum gelagert werden. Verpackt gelieferte Balgkomensatoren können liegend in der Originalverpackung 2 Jahre lang gelagert werden.
Wird eine längere Lagerung anberaumt, ist es wichtig, die Gummiteile der Balgkompensatoren mit zwei in unterschiedlichen Richtungen aufgeführten Voraussetzungen max. 5 Jahre lang gelagert werden. (Die ersten beiden Jahre können sie in ihrer Verpackung genau wie nicht behandelte Balgkompensatoren gelagert werden.
Hinweis: Metallteile wie Zugstangen und Schrauben sind in der Originalverpackung zu lagern. Metallteile möglichst für die entsprechenden Lagerbedingungen behandeln.
Vorübergehende Lagerung bei Bauarbeiten, wenn keine angemessenen Lagerräumlichkeiten zur Verfügung stehen. Bei dieser Form der Lagerung, die nicht länger als einige Monate dauern sollte, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden.
- Balgkompensatoren liegend auf ebenem Untergrund mit Holz und einer Stoff-oder Kunststoffabdeckung lagern.
- An einem trockenen Ort lagern (vor Regen, Oberflächenwasser und Spritzernschützen).
- Balgkompensatoren mit einer Abdeckung vor Witterungseinflüssen und Sonnenlicht schützen (heller Soff oder Kunststoff, wenn der Lagerort Sonnenlicht ausgesetzt ist).
- Für natürliche Ventilation sorgen (Zugluft und Lufbewegungen vermeiden).
- Die notwendigen Vorkehrungen treffen, um den (unbeabsichtigten) kontakt mit chemischen Stoffen, Öl, Fett etc. zu verhindern.
- Von Wärme- oder Ozonquellen fernhalten.
- Vor Sabotage schützen.
- Die Umgebungstemperatur muss Über 0ºC betragen.
- Wenn möglich, im Schatten von Gebäuden lagern.
- So platzieren, dass die Kennzeichnung sichtbar ist, ohne dass dazu andere Gegenstände verrückt werden müssen.
Runtenladen die Leitung [pdf, 85 kb]