Qualitätssicherung
Offizielle Nutzer unserer DIBt-Zulassungen werden auf der Webseite veröffentlicht.
Öffentliche und Private Auftraggeber können jetzt überprüfen, ob Anbieter von DIBt zugelassenen epros® Verfahren die notwendigen Qualifikationen vorweisen können.
Das DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) ist die einzige deutsche Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten.
Ihr erklärtes Ziel ist die Förderung des sicheren und innovativen Bauens. Als alleinige Instanz ist sie ermächtigt zur
- Erteilung von nationalen und europäischen technischen Zulassungen,
- Bekanntmachung der Bauregellisten A und B und Liste C,
- Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen,
- Mitarbeit in der nationalen und europäischen Normungs- und Regelwerkarbeit,
- Gutachtertätigkeit. Mehr darüber erfahren Sie auf der DIBt Homepage
Viele Fachfirmen bieten Ihre Dienstleistungen für die Sanierung von in Privatbesitz befindlichen Abwasserleitungen an. Dafür wird die DIBt Zulassung für die angewendeten Sanierungsverfahren benötigt.
Sanierungsverfahren für private Abwasserleitungen stellen nämlich „Bauprodukte“ im Sinne der Landesbau-ordnungen dar, die regelmäßig nur verwendet werden dürfen, wenn diese eine bauaufsichtliche Zulassung, ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine Einzelfallzustimmung der Zulassungsbehörde haben.
Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu € 500.000,00 geahndet werden.
Da hier die Landesbauordnungen bereits strenge Auflagen zum Schutz privater Auftraggeber vorsehen, haben sich in den letzten Jahren immer mehr Auftraggeber der öffentlichen Hand an die Erfüllung dieser Auflagen angeschlossen.
Die klar umrissenen Qualitätskriterien sind den Verantwortlichen für kommunale Sanierungsvorhaben eine wertvolle Hilfe. In den Ausschreibungen öffentlicher Sanierungsvorhaben werden daher immer häufiger DIBt zugelassene Systeme - insbesondere auch bei grabenlos durchzuführenden Maßnahmen - gefordert.
Die Zulassung der entsprechend gekennzeichneten epros®Systeme umfasst neben den von Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH entwickelten Verfahren und Methoden auch die dazugehörigen epros® Gerätschaften und epros® Verbrauchsmaterialen, die in der jeweiligen DIBt Zulassung Systems genau bezeichnet sind.
Die Werbung für die Verwendung z.B. des epros®DrainPacker Verfahrens ist daher nur zulässig, wenn der Anwender ausschließlich die für das Verfahren zugelassenen Komponenten von Trelleborg Pipe Seals benutzt.
Jedem „ausführenden Betrieb“ eines vom DIBt bauaufsichtlich zugelassenen Sanierungsverfahrens obliegen Qualitätssicherungspflichten - so ist er z.B. am Berichtswesen beteiligt. Und Verwender eines vom DIBt bauaufsichtlich zugelassenen Sanierungsverfahrens haben eine Übereinstimmungserklärung abzugeben, die bestätigt, das die ausgeführte Sanierungsmaßnahmen den Zulassungsvorschriften entsprechend durchgeführt wurden.
Leider gibt es "schwarze Schafe", die mithilfe von DIBt Zulassungen von Systemen bestimmter Hersteller werben und Aufträge "erschleichen", ohne dann jedoch gemäss den Anforderungen des DIBt zu arbeiten. Da werden Komponenten des einen Herstellers mit denen eines anderen vermischt, bestimmte Vorgehensweisen nicht eingehalten, Materialien eingespart, kurzum unqualifiziert gearbeitet und Pfusch abgeliefert. Das schadet dem Ruf der ganzen Sanierungsbranche.
Unser Interesse ist jedoch darauf gerichtet, qualitativ hochwertige Verfahren nur durch qualifizierte Anwender ausführen zu lassen.
Unsere Autorisierten Systemanwender haben sich schriftlich verpflichtet, sämtliche Verfahrensvorschriften zu beachten und DIBt-konform zu arbeiten.
Nur diesen qualifizierten Firmen ist es erlaubt, mit der DIBt-Zulassung unserer entsprechend ausgewiesenen Verfahren zu werben und bei Ausschreibungen, die dieses Verfahren verlangen, diese anzubieten.
Als potentieller Auftraggeber können sich auf unserer Webseite darüber informieren und damit sicher gehen, dass die hier gelisteten Sanierungsfachfirmen kompetent und verlässlich die ihnen erteilten Aufträge durchführen können.