Stutzensanierung

Wie funktioniert Stutzensanierung mit dem epros®DrainLCR ?



Die Technik des epros®DrainLCR Verfahrens kommt bei grabenlosen Kanalsanierungsmaßnahmen (geschlossene Bauweise) zur Anwendung.
 
Sie ist eine Methode der partiellen Instandsetzung von defekten Rohrleitungen im Abwasserbereich.
 
Dabei wird ein mit einer harzdurchtränkten Hutmanschette umwickelter LCR-Sanierungspacker mit Hilfe von Luftschiebestangen bzw. einem Fahrwagen an die zu reparierende Schadstelle geschoben oder mittels eines Seils gezogen.
 
Die Ermittlung der Position der Schadstelle erfolgt im Vorfeld durch eine TV-Kamera Inspektion.
 
Das Besondere an einem LCR Packer ist, dass dessen Kalibrier bzw. Trägerschlauch über einen, dem Winkel des Abzweigs entsprechenden "ausfahrbaren Finger" verfügt. Dieser kann mit der aufgestülpten harzgetränkten Hutmanschette in das Innere des Packerkörpers gezogen und im Rohr durch Luftdruck wieder ausgestülpt und in den Abzweig inversiert werden.
 
   
 
Die korrekte Sanierungsposition des Packers - der Finger der Hutmanschette ist während des Einführvorgangs nach innen gezogen - wird, je nachdem ob im Hauptkanal oder in den erheblich kleineren Durchmessern von Hausleitungen gearbeitet wird, entweder mit der eingebauten Kamera des LCR-S Systems oder mit einer separaten Kamera über den Seitenanschluss des zu sanierenden Rohrabzweigs beobachtet.  

Nach Korrekter Positionierung des Packers an der Schadenstelle wird dieser mit Druckluft beaufschlagt. Der bis dahin eingezogene Packerfinger wird nun in Richtung Rohrabzweig aufgerichtet und stülpt sich kraftschlüssig an das Altrohr des Abzweigs.
 
Überschüssige Reaktionsharz dringt in die Schadstellen ein. So entsteht eine dauerhafte Verbindung zwischen dem Glasfasergewebe der Hutmanschette und dem Altrohr. Die Hutmanschette dichtet dabei im Hauptrohr nur durch die Krempe den Übergang der beiden Rohrsysteme ab, wobei der LCR Liner im Hauptrohr wie ein Kurzliner ausgearbeitet ist.

Die Aushärtung der harzgetränkten LCR-Liner bzw. Hutmanschetten erfolgt kaltaushärtend gemäß den Vorschriften des Harzlieferanten. Die erforderlichen Aushärtezeiten sind abhängig von der Kanalatmosphäre.

Nach dem Aushärten des Reaktionsharzes wird am Packer die Druckluft abgelassen, der Packerfinger wieder eingezogen und der Packer aus dem Rohr gezogen.

Abschließend ist der sanierte Bereich mittels TV-Kamera aufzunehmen und zu dokumentieren. Die Dichtheitsprüfung erfolgt gemäß DIN EN 1610.

 


LCR-S

LCR-B

Letzte Aktualisierung 2009-12-07 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige