Impressum
Verantwortlich für den Inhalt der Webseite:
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 36
47228 Duisburg
Tel. +49 (0) 2065 999 - 0
Fax +49 (0) 2065 999 - 111
Geschäftsführer/Managing Directors:
Gert Smit / Hendrik Willem Hagenberg
Registergericht: Duisburg
Registernummer: HRB 8565
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a UStG:
DE 811 206 416
Erklärung über die Rechte an Bilddaten und textlichen Produktbeschreibungen
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH gewährt ihren Kunden, (nachfolgend: Kunde), ein einfaches Nutzungsrecht zur Nutzung von Abbildungen und Texten, so wie sie auf dieser Webseite veröffentlicht sind, oder wie sie durch die Zur-Verfügungstellung von Dokumenten und Bildern auf anderem Wege (z.B. durch E-Mail-Verteiler oder überlassene CD-Rom) durch TRELLEBORG PIPE SEALS DUISBURG GMBH übermittelt werden, jedoch immer unter der Voraussetzung, dass folgende Bedingungen vom Kunden jeweils eingehalten werden:
- Zum Zeitpunkt der Nutzung der Bilder oder Texte für das Unternehmen des Kunden liegt der letzte Erwerb des besprochenen oder abgebildeten Produkts oder der dafür benötigten Komponenten oder Verbrauchsmaterialien von TRELLEBORG PIPE SEALS DUISBURG GMBH durch den Kunden nicht länger als 6 Monate zurück.
- Die Abbildungen und Texte müssen immer im erkennbaren Zusammenhang mit der Marke „epros®“ der TRELLEBORG PIPE SEALS DUISBURG GMBH genutzt werden. Eine markenfremde Verwendung – also zum Beispiel ohne Markennennung nur für den eigenen Handelsbetrieb – bedarf im jeweiligen Einzelfall der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der für Marketing und Kommunikation verantwortlichen Person von TRELLEBORG PIPE SEALS DUISBURG GMBH. Hierzu ist eine ausführliche Beschreibung des Einsatzzweckes mit Layout einzureichen.
- Die Manipulation der Bilddaten sowie jedwede auszugsweise Verwendung ist grundsätzlich untersagt. Ebenso müssen die Bilddaten immer in dem im Dokument vorgegebenen Beschnitt (Format) verwendet werden. Ausnahmen bedürfen unter Vorlage eines Layouts im jeweiligen Einzelfall der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der für Marketing und Kommunikation verantwortlichen Person von TRELLEBORG PIPE SEALS DUISBURG GMBH.
- Der einfache Kunde ist verpflichtet, immer mit dem Einsatz der Bilddaten und/oder Texte direkt neben der Abbildung (bei Texten durch Fußnote) auch die Quelle anzugeben, zum Beispiel: „Foto: Trelleborg Pipe Seals“ oder „Text mit freundlicher Genehmigung von Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH“.
- Die Weitergabe der Bilddaten an Dritte – außer zu Zwecken der Produktion von Werbemitteln für den einfachen Kunden – ist nicht gestattet. Gleichfalls ist es nicht gestattet, Kopien der Bilddaten auf anderen Datenträgern anzulegen, es sei denn zu produktionstechnischen Zwecken. In diesem Fall ist den Kopien diese Erklärung über die Rechte an den Bilddaten immer beizulegen.
Über das oben beschriebene einfache Nutzungsrecht hinaus verbleiben sämtliche Urheberrechte oder sonstige Rechte an sämtlichen Bildern und Texten bei TRELLEBORG PIPE SEALS DUISBURG GMBH.